This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:串行通信错误

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/630879/tms320f28335-serial-communication-error

部件号:TMS320F2.8335万

大家好,

我已经在串行通信程序中定义了下面提到的所有标识符,但编译器仍显示错误以定义相同的标识符。

IE,SCON, TMOD,TH1,TL1, TCON,PCON  

定义销钉。

#include "DSP2833x_Device.h"

#define LCD_RS GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO69 // LCD RS引脚

#define LCD_RW GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO68 // LCD启用引脚
#define LCD_E GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO67 // LCD启用引脚
#define PLP GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO72
#define SCIRXDA GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO36
#define SCITXDA GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO35
#define LCDDATA GpioDataRegs.GPCDAT.ALL // LCD Data Lines

出现错误

说明资源路径位置类型
#20标识符"IE"未定义serial.c /serial_comunication line 168 C/C++问题
#20标识符“PCON”未定义serial.c /serial_comunication line 174 C/C++问题
#20标识符"SBUF"未定义serial.c /Serial_comunication line 142 C/C++问题
#20标识符"SCON"未定义serial.c /Serial_comunication line 169 C/C++问题
#20标识符"TCON"未定义serial.c /Serial_comunication line 173 C/C++问题
#20标识符"TH1"未定义serial.c /Serial_comunication line 171 C/C++问题
#20标识符"TL1"未定义serial.c /Serial_comunication line 172 C/C++问题
#20标识符"TMOD"未定义serial.c /Serial_comunication line 170 C/C++问题
#29预期表达式serial.c /Serial_comunication line 159 C/C++问题
gmake:***[serial.obj]错误1 Serial_comunication C/C++问题
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。 serial_comunication C/C++问题

有人能建议我怎么做吗?  

需要一些关于同一主题的示例代码。

提前感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在尝试如何处理 #defines? 您如何在代码中使用它们?

    SAL