This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/tms320f2.8377万s:可以在CCS中构建项目

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/639975/ccs-tms320f28377s-can-t-build-project-in-ccs

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我有TMS320F2.8377万S启动板。我已经获取了示例代码“Blindkey”项目。  

我在构建过程中遇到此错误,:-

1)#1.001万链接时出错;“linky_cpu01.out”未构建linky_cpu01 C/C++问题

2) gmake:***[blingky_cpu01.out错误1 blingky_cpu01 C/C++问题

3) gmake:目标'all'由于错误而没有重做。Blinky_cpu01 C/C++问题

4)重新定义符号"_main":首先在"./F2837xS_gPI.obj"中定义;重新定义符号"_main":首先在"./F2837xS_gPI.obj"中定义;Blinky_cpu01 C/C++问题

5)未解析的符号_GPIO _EnableUnbondedIOPullups,首先在./F2837xS_sysctrl.obj blinky_cpu01 C/C++问题中引用

6)未解析的符号_GPIO _SetupPinMux,最初引用于./F2837xS_GPIO .obj blinky_cpu01 C/C++问题

7)未解析的符号_GPIO _SetupPinOptions,最初在./F2837xS_GPIO .obj blinky_cpu01 C/C++问题中引用

8)未解析的符号_GPIO _WritePin,首先在./F2837xS_GPIO .obj blinky_cpu01 C/C++问题中引用

9)未解析的符号_InitGpio,首先在./F2837xS_gPIO.obj blinky_cpu01 C/C++问题中引用

谨致问候

Sayali Pathak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sayali,

    似乎找不到F2837xS_GPIO。 请检查您的包含选项并查看文件是否已添加到项目中。

    您是否对项目进行了任何更改?

    谢谢,此致

    Harshmeet Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sayali,

    您是否尝试了上述解决方案以及另外一个需要导入driverlib并进行构建的操作。

    如果有帮助,请告诉我。

    谢谢,此致,

    Harshmeet Singh