This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万:TMS320F2.8027万

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641658/ccs-tms320f28027-tms320f28027

部件号:TMS320F2.8027万
主题中讨论的其他部件:UNIFLASH,controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,我在对piccolo编程时收到错误:

C28xx:闪存编程器:写入闪存时发生错误
C28xx:文件加载器:内存写入失败:未知错误
C28xx:Gel:文件:C:\Users\M\Workspace_v7\Audio_ProjectNew\Debug\Audio_ProjectNew.Out:加载失败。

然后,我使用UniFlash删除闪存并尝试从那里验证映像,我得到:

C28xx:文件加载器:验证失败:地址0x3D7800处的值@程序不匹配请验证目标内存和内存映射。

下面是我的内存映射:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    凸块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    这是您第一次尝试对芯片进行编程,还是之前多次对该芯片进行编程?

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gautam:

    我要做的是在F2.8027万中实施FFT。 由于F2.8027万只接受定点值,我只能执行定点FFT。 我希望将ADC读数发送到FFT (似乎是一项我认为会是的困难任务...只是因为我必须更改内存映射)

    我已经从controlSUITE实现了FixedPointLib。

    为了回答您的问题,我获得了另一个F2.8027万,并且能够对其进行重新编程。 但是,当我将ADC值发送到FTT函数时,它会抛出完全相同的错误。

    C28xx:闪存编程器:写入闪存时发生错误

    C28xx:文件加载器:内存写入失败:未知错误

    C28xx:Gel:文件:C:\Users\M\Workspace_v7\Audio_ProjectNew\Debug\Audio_ProjectNew.Out:加载失败。

    如果我可以向您发送我的文件,是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    请附加您的项目吗? 我将检查我的板。

    谢谢!

    Katta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里。 如果您有任何问题,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    当您提到->"但是,当我将ADC值发送到FTT函数时,它会抛出完全相同的错误。"
    运行代码时是否出现此错误? 或在将代码加载到板上时。

    如果是在运行代码时,您何时会看到此错误? 是在调用"RFFT32_brev"时吗?

    计算缓冲区没有与2N字边界对齐的原因是什么?

    谢谢!
    Katta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    在您的项目中,我发现在内存映射文件->.reset被分配到0x3D7.8万,这是OTP位置。
    当您错过了在链接程序命令文件中添加.reset时,就会发生此分配。

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    区段分配图

    输出 属性/
    书帖页面原点 长度 输入部分
    ----------------- -------- -------- --------
    重置 0003 003d780万 0000.0002万
    003d780万 0000.0002万 rts2800_ml.lib:boot28.obj (.reset)

    FFTtf 0003 003f0万 0000.18万
    003f0万 0000.18万 C28x_fixedpoint_dsp_library.lib:FFT32_init.obj (FFTtf)
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    是否故意这样做?

    如果没有,请在链接程序命令文件中添加此行。
    重置 :>重置, 页=0,类型= DSECT

    内存映射将变为

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    区段分配图

    输出 属性/
    书帖页面原点 长度 输入部分
    ----------------- -------- -------- --------
    FFTtf 0003 003f0万 0000.18万
    003f0万 0000.18万 C28x_fixedpoint_dsp_library.lib:FFT32_init.obj (FFTtf)
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    请您重新进行此更改和程序吗?

    谢谢!
    Katta