This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:MATLAB Simulink外部模式:EXT_CONNECT出错

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/630957/tms320f28335-matlab-simulink-external-mode-error-at-ext_connect

部件号:TMS320F2.8335万

您好,

我想通过串行连接使用'外部模式'在我的F2.8335万上运行MATLAB Simulink 2016a型号,以便实时记录信号和调整参数。 我使用 XDS100v2-Debugg-Probe通过JTAG连接板。

包括调试会话(将程序加载到目标,运行程序和断开目标/终止调试会话)的构建过程 已成功完成,但在尝试执行 外部模式MEX-file 'ext_serial_Win32_comm'时,会出现一个错误,提示连接失败发生以下情况:

操作:
执行外部模式MEX-file 'ext_serial_Win32_comm'时发生EXT_CONNECT错误:
无法连接到目标。 等待目标的连接响应时发生超时。 超时的可能原因:
a)目标未打开。
b)目标未连接到您的主机。
c)模型的应用程序未在目标上运行。 您可能已经单击了停止按钮。 如果“Run (运行)”按钮未变暗,请单击它。 否则,请单击“生成”按钮,该按钮将在目标上下载并运行应用程序。
组件:Simulink |类别:型号错误
无法连接至'untitledALT'的'TI Delfino F2833x'目标。 

此连接失败的原因是什么? 
感谢您的回答!