请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万S 主题中讨论的其他部件:TIDM-1001
您好,
在TIDM-1001中,控制器的电源由UCC2.86万EVM供电。 我搜索发现有两个EVM,一个叫 UCC2.86万EVM-65W,另一个叫 UCC2.86万EVM。使用哪一个?
此外,我是否必须对电路板进行更改,因为两个EVM的输出都不是12V。
我提出这个问题是因为我们希望根据TI.com提供的原理图制作主板