This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:CMDSS能否用于实现滞后电流控制?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642880/tms320f28377s-can-cmpss-be-used-to-implementation-of-hysteresis-current-control

部件号:TMS320F2.8377万S

尊敬的各位:

我目前正在实施有源功率滤波器的控制器。 滞后控制被视为产生触发脉冲。 我从我的同事那里听到CMCSS,我想知道CMMSS是否可以用于此实施。  

如果没有,是否有任何建议在2.8377万中实施滞后控制?

非常感谢,

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hang,

    下面的线程为您提供了一些有关如何通过CMPSSS和ePWM实现滞后电流控制的信息。
    e2e.ti.com/.../57.0146万

    此致,