主题:controlSUITE中讨论的其他部件
您好,
1.我想执行CAN bootloader,在应用程序中,您是否有一些关于在ROM中跳转到CAN boot项的材料。
2.我 将BootROM放在OTP中运行,但OTP不是一次性编程单元。 如果代码工作错误时DSP不可恢复。
3.常见 的Bootloader是将bootloder放在闪存中的特殊区域,并结合flash的函数API来完成bootloader。
如果您对此有任何代码?
我想通过简单的CAN或UART工具将bin文件发送到引导程序,并让接收日期直接刻录在闪存中。
谢谢!
Walsh