This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:未正确显示为器件

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642134/tms320f28069m-not-showing-up-properly-as-device

部件号:TMS320F2.8069万M

您好,

我正在尝试将TMS320F2.8069万M Launchpad连接到我的Windows 10笔记本电脑。
但是,驱动程序似乎无法正常工作。
我尝试在comport部分以及设备管理器的USB控制器部分卸载并重新安装驱动程序,但没有帮助。
它只是显示为一个USB设备,我无法对其执行任何操作。

在设置中,这会显示出来,但可以看到,除了删除设备外,没有其他选项。

有人知道这里发生了什么/我可以做些什么来解决它吗? 我们非常感谢您的任何帮助。
提前感谢!
托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tobias,

    Tobias Roest 说:
    但是,驱动程序似乎工作不正常。

    您是如何得出这一结论的? 调试时是否出现任何错误?

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我在启动调试模式时收到的错误:"Cannot Initialize Target CPU: Failed to open COM65 at 9600 baud:open: The system cannot find the file specified (无法初始化目标CPU:无法以9600波特打开COM65:打开:系统找不到指定的文件)"

    我认为它是驱动程序,因为它在设备管理器上不显示为COM端口设备,而只是显示为通用USB复合设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    托比亚斯,

    请参阅以下网址: e2e.ti.com/.../234.0954万

    汤米