请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M 我购买了LAUNCHTXL-2.8069万M。 我无法通过USB与它通信。 我尝试过CCS中的终端窗口。 我已下载并尝试了PuTTY。 我已下载并试用了RealTerm。 我在Arduino中试用了终端窗口,在Visual Studio中试用了终端示例应用程序。 你有什么建议吗? 我连接了一个示波器,看到其中一个UART Tx引脚上有活动。 另外,我似乎不能把这块板设定为CCS的“目标”。 我计划购买一个增压器包,以开始一些BLDC电机开发,但直到我建立沟通。