This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8332万:当接收到CAN消息时,ADC模拟输入处的电压出现下降

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/630296/tms320f28332-there-is-a-dip-in-voltage-at-adc-analog-input-when-can-message-is-received

部件号:TMS320F2.8332万
线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8335万

大家好,

背景:

我有合适的OPAMP和RC电路输入,建议用于ADC输入信号。

问题描述:

每当我收到CAN消息(CAN中断)时,模拟输入信号就会出现骤降。 初始模拟输入正确,但过一段时间后,信号将会出现骤降。导致此骤降的原因是什么。 大约160毫秒,信号正常。 稍后的信号将会下降。

例如:假设输入电压为0.8V,则表示初始电压将约为0.79V,之后将约为0.73V。

测试:
为了确认这不是由外部信号引起的,上述测试是通过为模拟输入提供0V来完成的,然后观察到 在收到CAN消息时出现-0.3V左右的骤降(ADC未初始化,在此测试期间ADC没有时钟)


结论:

因此,由于微控制器的内部电路,会产生一些噪音。 它可能是CAN或其他东西。

由于此骤降,ADC读数不准确。

问题:

 观察到骤降的原因是什么? 如何避免输入信号出现此骤降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Krishnamurthy:

    CAN针脚上的电压电平是什么样子? CAN收发器是否可能向设备引脚输出电压,该电压至少比VSS低0.3V或比VDDIO高0.3V? 在这种情况下,大量电流可能会开始通过针夹二极管流入/流出IO针脚,这可能会影响系统的操作。

    CAN收发器和ADC信号调节电路是否共用电源? 您是否已确定驱动ADC输入的运算放大器的电源范围,以查看其是否受到某种影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Devin

    感谢您的回复。 发布后我做了几次测试。

    我禁用了CAN (我指的是CAN初始化和CAN中断),然后根据带OUT CAN的定时发出命令。

    观察到骤降。 因此不会产生影响。

    我使用的是TMS320F2.8335万,而不是TMS320F2.8332万。

    AM共享我的ADC配置,同时还共享模拟输入处的示波器图片:

    仅使用6条ADC线路,其它线路保持打开状态。 (我也会试着将它们拉下来。)

    我尝试只读ADCINB7 (pin53)以下是我的配置。

    EALLOW;

    SysCtrlRegs.HISPPCP.bit.HSPCLK = ADC_MODCLK;// HSPCLK = SYSCLKOUT/ADC_MODCLK

    EDIS;

    InitAdc();

    AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS =1;//ADC_SHCLK;

    AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLKPS = ADC_CKPS;

    AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC = 1;    // 1 级联模式

    AdcRegs.ADCMAXCONV.ALL = 0x0F;

    AdcRegs.ADCCHSELSEQ4.bit.CONV15 = 0xF;

    AdcRegs.ADCTRL1.bit.con_run =1;//设置连续运行

    AdcRegs.ADCTRL2.all = 0x2000;

    在ADCINB7 (引脚53)处观察ADC输入,如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    克利须那穆希,

    您的示波器图片所涵盖的时间很长...可能是5秒,每刻度为500ms/div? 您是否能够逐步执行代码或使用GPIO分析来查看是否存在与电压骤降相关的特定操作? 我想这是我们所关注的问题。

    奇怪的是,信号沉降到较低的稳态,而不是恢复到原始电压。 也许放大也有助于揭示一些活动。

    您使用什么运算放大器和RC值来缓冲ADC信号?

    汤米