This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万D:如果使用两个CPU/内核,则会跳闸区域

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641181/ccs-tms320f28377d-trip-zones-if-two-cpus-cores-are-used

部件号:TMS320F2.8377万D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我正在设置 TMS320F2.8377万D,以便将某些ePWM模块传输到由核心/CPU 2控制,但是我对如何设置跳闸区域有疑问, 由于我正在使用跳闸区域1来停止CPU1中的一些ePWM模块,也停止正在传输到CPU2的ePWM模块,是否有人能指导我如何设置,任何示例代码都会很受欢迎。 我正在使用DriverLib文件来构建项目。

此致

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Art,

    Tripzones在每个PWM模块内配置,因此无论模块分配给CPU1还是CPU2,代码都将相同。 如果您在CPU1上有跳闸区域,则完全相同的代码(PWM模块编号除外)也会将CPU2 ePWM配置为跳闸。

    此致,

    克里斯