This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCNCD2.8035万ISO:与坞站和控制卡TMDSCNCD2.8035万ISO的连接问题

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642709/ccs-tmdscncd28035iso-problem-of-connection-with-the-docking-station-and-control-card-tmdscncd28035iso

部件号:TMDSCNCD2.8035万ISO
主题中讨论的其他部件:TMDSDOCK2.8035万,TMDSCNCD2.8035万

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我正在尝试将我的坞站(TMDSDOCK2.8035万)与控制卡 CC2803X ISO DIMM REV 1.3 (TMDSCNCD2.8035万ISO)连接起来,但没有成功。

错误: C28xx:连接到目标时出错:错误0x8000.02万/-1135致命1135致命错误,执行期间:OCS, 不可恢复的仿真错误  

代码编写器工作室C 5.3 .0.0.009万

JTAG仿真器:Spectrum Digital XDS510LC

我尝试将跳线放在坞站的J8上,结果始终相同。 我尝试了控制卡SW2和SW3的所有配置... 没有运行...

我也尝试使用CCS版本7进行连接,结果相同...  

提前感谢您的帮助,我不知道该做什么,时间已经过去了:-()

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    您正在使用的此配置在扩展坞上有一个xds100v1仿真器,在controlCARD上有一个xds100v1仿真器。 您尝试连接到哪一个?

    如果尝试连接到controlCARD,请确保USB连接到基板和controlCARD,以便为两者提供所需的电源。

    您的目标配置可能是另一个值得检查的优点。 按照C2000TmDIMM100实验板套件概述中的步骤操作:

    5.打开CCS并创建新的目标配置,“目标”→“新目标配置”…
    6.选择新配置的标题为xds100v1-F28x (其中X是的部件号
    正在使用的C2000 MCU,例如F2.8035万。 使用共享位置。
    7.选择随套件一起提供的设备。 在CCS中,板载仿真器称为Texas
    Instruments XDS100v1 USB仿真器。
    8.选择连接为Texas Instruments xds100v1 USB调试探头(或仿真器)。 在董事会中
    或设备字段中,选择位于controlCARD上的C2000器件。

    希望这能有所帮助,
    Kevin

    编辑:

    我的错误是,坞站的仿真器将无法用于此设置。 由于controlCARD xds100v1是隔离的,因此您需要连接到该controlCARD xds100v1。 话虽如此,您还需要使用USB连接来连接扩展坞和controlCARD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    非常感谢您的回答... 我现在可以在设备中下载我的应用程序。 正如我所知,这不可能与我的Spectrum Digital XDS510LC仿真器配合使用。

    我有另一个controlCARD TMDSCNCD2.8035万 R 1.2 ,它使用相同的处理器F2.8035万运行。 这款产品是否与 Spectrum Digital XDS510LC仿真器一起运行?

    再次感谢您的帮助。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    正确。 TMDSCNCD2.8035万 R 1.2 和DIMM100坞站使用该仿真器时应该没有问题。 该controlCARD没有板载JTAG调试探头,并且依赖于坞站的JTAG或外部JTAG (您的xds510LC)。

    最佳,
    Kevin