This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:DMA传输到ePWM DOM't更新CMPA寄存器

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641243/tms320f28379d-dma-transfers-to-epwm-don-t-update-cmpa-register

部件号:TMS320F2.8379万D
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

至ePWM CMPA寄存器的DMA传输不会更新寄存器内容。

在研究此问题时,我发现了其他C2000器件的几个案例,用户参考controlSUITE中的ePWM_DMA示例以获得指导。  但是,2.8379万没有ePWM_DMA示例。  当目标在全局RAM中时,DMA工作正常-- DMA似乎无法访问ePWM寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现了魔力:

    #include "F2837xD_sysctrl.h"

    CpuSysRegs.SECMSEL.bit.PF1SEL = 1;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    很高兴听到您解决了问题。 感谢您让我们了解并分享解决方案。

    此致,