This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:eQEP模块采样率

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642489/tms320f28335-eqep-module-sampling-rate

部件号:TMS320F2.8335万

您好,我想知道,使用eQEP模块可以实现的最大采样率/频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alejandro

    请参见SPRS439中的第5.9 .4.2 .5节:增强正交编码器脉冲(eQEP)计时: www.ti.com/.../specifications

    QEP最多可运行2[1tc (SCO)+ tw (IQSW)],其中tw (IQSW)是GPIO输入鉴定周期,tc (SCO)是SYSCLK周期时间。

    谢谢!
    标记