This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8034万:在WDCR寄存器中更改WDPS的任何限制

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/630280/tms320f28034-any-restriction-for-chaning-wdps-in-wdcr-register

部件号:TMS320F2.8034万

您好,

 

我有一个关于F2803x监视器计时器的问题。

 

在WDCR寄存器中更改WDPS位字段是否有任何限制?

例如,在WDDIS=0期间是否可以更改WDPS?

我想知道这种限制。

 

此致,
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Obata-San,

               我认为您是在询问是否可以在启用WD时更改WD预校准程序。 我正在研究答案,一旦有更新,我会通知您。 另一个不同的方面是,我很好奇为什么应用程序会想要这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Obata-San,

    我与我们的设计团队进行了确认,确认在启用WD的情况下可以更改WD预校准器