This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:ISR初始化和编程

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/630608/ccs-tms320f28379d-isr-initialization-and-programming

部件号:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

如何使用GPIO初始化ISR ...

用于获得正弦波输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NRK:

    您能更清楚些吗? 您的意思是:

    [报价用户="kudithi nageswararao"]

    如何使用GPIO初始化ISR ...

    用于获得正弦波输出。

    [/引述]

    是否要生成SPWM? 要明确一点,无论您不会获得直接纯正弦波作为GPIO输出:)

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
    我想要SISE_PWM用于此...如何初始化ISR。