This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-Kit:传感器(解析器)连接至BoosterPack

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641587/drv8312-69m-kit-sensor-resolver-connection-to-the-boosterpack

部件号:DRV8312-69M-Kit

我想使用Resolver来提供马达中已有的位置反馈,我想将此位置信息提供给我的BoosterPack。
我可以找到编码器(板载J4)和霍尔传感器(板载J10)的连接,但我不知道如何以及在何处将我的解析器连接到板。


如何将我的解析器连接到此DRV8312?

共有3组电线。

2代表激励,2代表正弦,2代表余弦

我们非常感谢您的帮助。

谢谢你

此致

Rahul Lukhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    已指派一名TI应用工程师帮助您解决问题。 由于感恩节假期,美国网站目前已关闭,因此回复可能会延迟。

    谢谢,此致,
    Veena
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    谢谢你。 但我没有得到任何解决这个问题的办法。

    此致
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rahul,

    C2000提供的唯一一个能够通过解析器反馈(在一个套件中)控制电机的评估套件是TMDXIDDKKIT
    (http://www.ti.com/tool/TMDXIDDK379D)

    更便宜的套件,例如您拥有的套件,可用于控制电机逆变器。  但是,你需要试验板/找到一些实施解决问题者反馈的方法。  

    TMDSRSLVR套件应该是一个很好的参考,可以从接口角度(硬件和软件实施)了解需要什么,以及一些有关C2000器件CPU利用率的指导。  在controlSUITE中,可在以下位置找到有关该套件的信息:
    \controlSUITE\DEDAND_KITS\TMSRSLVR_v 1.0

    希望这能有所帮助!


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett,您好!

    感谢您的回复。

    此致

    拉胡尔