This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:跳闸区域

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/630677/tms320f28335-trip-zones

部件号:TMS320F2.8335万

您好,

我有一个产品,我正在将跳闸区域(TZ)输入分配给紧急停止按钮。 激活紧急停止时,我想让3个PWM控制PMSM。 读取数据表我认为这是不可能的,因为PWM o/ps只能设置为低,高或高阻抗。这是真的吗? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Graham:

    Graham Hunt 说:
    我认为这是不可能的,因为PWM o/ps只能设置为低,高或高阻抗。这是真的吗?

    是的,您完全正确! 我建议您将GPIO配置为外部中断,然后管理PWM以控制PMSM,就像发生此中断一样。

    此致,

    Gautam