This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2.8335万:TMS320F2.8335万

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/630605/compiler-tms320f28335-tms320f28335

部件号:TMS320F2.8335万
主题: controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的先生/女士

       我正在研究直接电源控制方案。我正在使用Matlab 2016a版本。我做了模拟部件。现在我需要做硬件。我的教授给了我TMS320F2.8335万套件。

这里我需要使用切换表生成脉冲。我在MATLAB中安装了嵌入式编码器软件包。我怀疑我仍然需要CCS来完成此操作。我在笔记本电脑中安装了ccsv6。

但我不知道接下来我需要做什么。

我真的想从基础开始。 我不知道如何写入代码。但我听说嵌入式编码器会自动生成c/c++代码到套件中。

Matlab Simulink是我唯一的选择。

我想运行这些类型的程序。有些人帮我开始这项工作。您的帮助对于我的项目来说是非常值得的。请  

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen:

    Praveen kumar37 说:
    ,但我不知道接下来需要做什么。

    您需要在Matlab控制台中键入"targetupdater"以执行实际集成。 正确集成后,您将能够观察Simulink中各种器件的C2000外设块。

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您先生,

    我以前就这样做了。我看到工具箱套件安装在我的MATLAB版本中。我在使用我的MATLAB 2016a版本配置ccsv6时遇到问题。 我看了这个视频(www.youtube.com/watch)。 但我没有得到像他在视频中所说的“工具目录”选项。
    先生,我需要你的帮助。请你在这些事情上帮助我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I am problem with configuring the ccsv6 with my MATLAB 2016a version.(使用我的MATLAB 2016a版本配置ccsv6时遇到问题。) [/引述]

    CCS - C2000编译器和controlSUITE集成是通过targetupdater命令实现的。 如果您不集成这些组件,您的块将无法正常工作。