This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:eZdsp F2.8335万 ADC读数波形的问题

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642453/tms320f28335-issue-with-ezdsp-f28335-adc-reading-waveforms

部件号:TMS320F2.8335万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

您好,

我试图让eZdsp F2.8335万的ADC从信号发生器读取波形,但CCS图波形看起来与信号发生器产生的波形完全不一样。

我将 信号发生器直接连接到ADCINA0和示波器。 我还通过电路板的TP1将ADCLO连接到AGND。

CCS图与预期的直流信号平坦,但其他信号不平坦。

我正在使用来自controlSUITE的example_2833xAdcR3. c示例代码来执行此操作。

非常感谢在这一问题上提供任何帮助。

谢谢你。

本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本笃笃,您好!

    CCS图在频率低于10Hz时有效。 以上任何内容都将被扭曲,如上所述。 这是因为由于调试器的限制,图形更新速率不能小于100ms。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本笃笃,您好!

    请在此处查看以下几项内容:

    (1) ADC采样率是多少,示波器采样率是多少? ADC采样率将由SYSCLK,SYSCLK至ePWM时钟分配器,ePWM周期值,ePWM计数模式以及ePWM至ADC触发事件设置确定。

    如果您需要进一步降低采样率,您只能采集第n个样本并将其存储在RAM缓冲区中。 您可能还需要增加缓冲区的长度。

    (2) ADC输入不是高阻抗。 它需要(理想情况下)由高速运算放大器驱动,并在引脚上具有低电阻/电感阻抗和中等电容。 除了提高驱动强度和降低阻抗外,您还可以通过增加ACQ_PS设置来增加S+H持续时间。