请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M 主题中讨论的其他部件:MOTORWARE, DRV8305,, DRV8301, BOOSTXL-DRV8305EVM, controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的Motorware团队:
我注意到,在用于LAUNCHLL-F2.8069万M+BOOSTXL-DRV8305EVM的8305的Motorware v18实验20和21中,您使用 的是drv8301.c bootxl驱动程序和drv8301的hal.c,而不是 DRV8305的驱动程序。 另一方面,这些实验将user.h用于drv8305,这让我感到困惑。 使用drv8301驱动程序而不是drv8305驱动程序是否有特定的原因,还是它是一个错误?
我还怀疑我是否应该为 当前应用使用DRV8305EVM或DRV8301EVM。 我正在尝试同时驱动不同类型的2相混合步进电机(50极对PMSM)。 我正在考虑使用 DRV8305EVM,因为它支持更大的电压电源范围,因此我可以驱动不同额定电压的电动机。 你有什么意见?
此致,
日期