This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:MATLAB嵌入式编码器

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/630528/ccs-tms320f28335-matlab-embedded-coder

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生/女士

屏幕快照。 我的输入为SP,Sq,sec (扇区编号)。 这些是用于三脚电压源逆变器的脉冲。因此这些脉冲是我的输出。在这里,我不知道如何使用TMS320F2.8335万来启动此操作。 但是我在MATLAB 2016a版中安装了Embeded编码器C2000软件包。有些人在我必须执行的操作后帮助我。确实需要在CCSv6中再次编写代码。 如何开始,以及我需要连接哪些块,我在Matlab中不知道。

谢谢!

谨致问候,

Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里我需要从MATLAB中获取SP,Sq和扇区编号。我需要将其提供给硬件。如何执行此操作以及如何为以上屏幕截图的脉冲生成编写代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Praveen kumar37 说:
    如何执行此操作以及如何为以上屏幕截图编写生成脉冲的代码。[/QUOT]

    您只需在Simulink中创建6个ePWM块,然后使用if-else或开关盒调节上述输入以生成所需的脉冲。

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hai Gautam先生,

    我是在MATLAB Simulink上完成的。 最近我又发布了一个问题。我需要将其提供给硬件。我安装了MATLAB 2016a版的嵌入式编码器软件包。 我不知道如何在CCS中编写代码。但是有人说,使用嵌入式编码器软件包会解决我的问题。现在,在MATLAB中安装支持软件包后,我无法获得所需的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Praveen:

    我希望您已正确安装嵌入式编码器。 首先,您需要安装嵌入式编码器,然后从此处安装C2000支持软件包:
    in.mathworks.com/.../4.3096万-embedded-coder-support-package-for-texas-instruments-c2000-processors</s>2000

    也要通过此链接:
    in.mathworks.com/.../setup-and-configuration.html

    此致,
    Gautam