This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:TMS320F2.8335万

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641227/ccs-tms320f28335-tms320f28335

部件号:TMS320F2.8335万
线程中讨论的其他部件: TMS320F2.8377万D

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试为五级单相NPC逆变器生成多级PWM。  我发现了德州仪器(TI)的ePWM,它只能生成两个级别的PWM (上下等…)。 有人能帮我吗。

谢谢你

法杜尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMS320F2.8335万可以支持多电平逆变器,甚至5电平,您可以使用多ePWM模块来实现这一点,需要使用不同的设置配置ePWM。 TMS320F2.8377万D可能是一款功能强大的控制器。