This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8377万S:如何构建用于CAN总线数据管理的图形界面

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642484/launchxl-f28377s-how-to-build-graphical-interface-for-can-bus-data-management

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

您好,

我想构建CAN数据管理的图形界面。

有一些免费软件可用于组织此 界面。 也许它得到TI的支持。

TI微处理器有专用软件。

此致

Dariusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dariusz,

    您可以使用CCS集成GUI编写器实现上述功能。 您可以参考此维客以了解更多详细信息:
    processors.wiki.ti.com/.../Category:GUI_Composer

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户470.0872万,

    据我所知,TI不支持此类软件。

    您能否指出您所说的TI支持的软件?

    谢谢,此致
    Harshmeet Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您是否有如何在GUI编辑器中管理CAN帧的示例? 可以在GUIV1或GUIv2中使用
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不能直接管理帧,但所有CAN数据和寄存器都可以作为变量分解,并根据需要显示在GUI撰写器上。 您可以参考许多类似的YouTube视频。