This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H22C:控制卡和坞站示意图

Guru**** 2962740 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642637/f28m35h22c-control-card-and-docking-station-schematic

部件号:F28M35H22C
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

您好,

我正在寻找版本2.0 的控制卡原理图,但我无法获得控制套件和C2000软件。如果版本2.0 没有任何重大更改,我应该参考上一个版本的原理图。

也适用于插接站USB-EMU[R3],其原理图来自控制套件。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sandeep,

    对于controlCARD,您可以在此处找到v2文件:
    C:\ti\controlSUITE\DEPEND_KITS\~controlCARDs\CCF28M35xxHWdevPkg_v2

    对于坞站R3是最新版本:
    C:\ti\controlSUITE\DEPEND_KITS\~ExperimentersKits\DIMM100ExperimentersKit-HWdevPkg_v2_0\R3

    此致,
    Gautam