请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
线程中讨论的其他部件:DRV8301, PGA411-Q1, TMS320F2.8069万MHelloTOM, 我需要你的建议。你能帮我吗?
我想控制我的输出流量阀,为此我使用了2个BLDC (无刷直流)电机。 两个电机都有用于位置反馈的解析器,我想仅使用解析器控制电机。 我正在进行实时应用,我需要在零速度下准确定位电机。 因此,我需要使用两个电机及其解析器作为位置反馈。
我正在使用sin/Cos解析器(不情愿类型解析器)。
电机有6根用于旋转分解器的导线。 两个用于Sin (SIM_HI和SIM_LOW),两个用于余弦(COS_HI和COS_LOW),两个用于激发。
因为我要使用F2.8069万M启动板和两个DRV8301增压器组件同时控制两个电机,所以我需要将电机的两个解析器连接到该启动板上。
我的Launchpad有两个QEP (正交编码器)接口,所以我可以用于解析器吗? 现在,我如何将两个解析器连接到Launchpad上的QEP界面?
我可以使用PGA411-Q1芯片吗,我很困惑如何使用它。 那么如何使用它将解析器连接到编码器? 要使用试验电路板,我们可以使用此芯片进行连接吗? 我甚至不能把它焊接到我的Launchpad上。 我不知道怎么做。
我不是HW人,所以很抱歉,但如果您能帮助我,这将非常有帮助。
对于我拥有的商品,是否有任何解决方案可用于处理问题的界面?
此致
Rahul Lukhi