请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28.0049万 工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我的应用程序中存在一个问题,即在5 % 的占空比更改后,PWM输出从输出更改为Hi-z状态。
是否以某种方式记录了此问题? 这种问题的原因是什么? 我没有使用比较器或任何可能在代码之外更改PWM引脚设置的东西。
。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我的应用程序中存在一个问题,即在5 % 的占空比更改后,PWM输出从输出更改为Hi-z状态。
是否以某种方式记录了此问题? 这种问题的原因是什么? 我没有使用比较器或任何可能在代码之外更改PWM引脚设置的东西。
。
Jozef,您好!
引脚可能变为高Z的一些最明显的方法: