This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8075万:组合编程器返回错误66:CSM解锁错误

Guru**** 2574255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641929/tms320f28075-gang-programmer-return-error-66-csm-unlock-error

部件号:TMS320F2.8075万

你(们)好 我使用tms320f2.8075万的Gang编程器。 我创建了.hex项目文件。 而且,当我在"交互"模式下进行编程时,设备加载 成功。 但是,当我在“从图像内存”模式下进行编程时,我得到了“错误66: CSM解锁错误”。  如何取消保护,如何 在  “从映像内存” 模式下进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,博洛特尼科夫,

    Elprotronic正在研究此问题。

    谢谢,此致,
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    确保在打开正确的十六进制文件和密码时保存图像文件。 当所有功能在"交互模式"下工作时,将内容保存到映像存储器或映像文件。 选择上述图像存储器或图像文件后,CSM应该正常。 我们对它进行了测试,并进行了测试。 如果您发现任何问题,请告诉我。

    此致,
    Gregory Czajkowski
    Elprotronic公司