This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:关于最大额定功率的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/630439/tmdxiddk379d-question-about-max-rated-power

部件号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他部件:DESIGNDRIVE

您好,

我计划 使用“用于工业电机控制的C2000 DesignDRIVE开发套件”来控制异步电机(小于1kW)。

我没有发现有关3相逆变器的最大额定功率的信息。  

我希望你们能帮我解决这个问题。

最佳

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其额定电流为300B直流总线,每相8A。 硬件指南中提供了相关信息。