This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:在F2.8335万中通过SCIA闪存

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642341/ccs-tms320f28335-flashing-through-scia-in-f28335

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio


您好,我想问一下如何使用C2prog进行闪存。 我一直在尝试使用C2prog将代码闪存至ROM。

我已经使用了C2000的C2prog手册中指定的命令,但它给了我错误,如中所示

致命错误:无法打开输入文件"hex2000.out:没有这样的文件或目录
gmake [1]:***[Debug/test.hex ./Debug/test.Out ]错误1
gmake [1]:由于错误,目标'econd-outputs'未重制。
gmake:***[All]错误2

我该怎么做才能更正。 我们非常感谢您的帮助。

提前感谢,

此致,

Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akhil,您好!

    您能提到用于编程的命令吗? 您是否给出了输入文件hex2000。out?

    谢谢!
    Katta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在十六进制实用程序标志中添加了以下命令。
    hex2000 -romwidth 16 -memwidth 16 -i -o .\Debug\test.hex .\Debug\test.out
    C2prog手册中提供了为C2000工具添加此命令的信息。
    我相信有些图书馆已经不见了。 您能否建议一种方法来使其发挥作用?

    谢谢!
    Akhil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akhil,您好!

    您已输入-> hex2000 -romwidth 16 -memwidth 16 -i -o .\Debug\test.hex .\Debug\test.out
    相反,该命令应该只是-> hex2000 -romwidth 16 -memwidth 16 -i -o .\Debug\test.hex .\Debug\test.out

    使用输入文件'test.out '从“<TI C2000编译器安装目录>\bin"执行此命令
    为输出提供'test.hex'路径。 希望您能提供预期的路径。

    如果您遇到任何问题,请告诉我。

    谢谢!
    Katta