This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8379万D:ePWM

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/642075/launchxl-f28379d-epwm

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D

您好,
在数字控制3相(6开关)逆变器中,我们需要多少PWM?
6或3?
我的意思是, 在互补开关(同段)中,我们通过硬件或内部(通过微控制器)来实现互补信号和死机时间?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您将需要6对免费的A和B对,即1A -1B,2A-2B和3A-3B。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    谢谢Gautam。
    有人可以介绍有关PWM逆变器数字控制的基本信息(关于:如何使用计时器,中断...)吗?