请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万D 主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8374万D
大家好,
我 需要 通过 UART与其他MCU通信,这是异步 10位 通信。
现在 我可以看到 简单的9位 (8 + add),但如何处理10位通信? 是否有任何建议?
谢谢你
此致
卡洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我 需要 通过 UART与其他MCU通信,这是异步 10位 通信。
现在 我可以看到 简单的9位 (8 + add),但如何处理10位通信? 是否有任何建议?
谢谢你
此致
卡洛
您好,Emanuele,
基于我的理解:
SCIRXST.PE奇偶校验 错误标志只能通过模块重置来重置,因此,正如您所说的那样,除非在传入消息之间有很长的时间,否则这可能不会有帮助。
SCIRXBUF.SCIFFPE是接收FIFO顶部的奇偶校验错误, SCIRXST.RXWAKE是FIFO顶部的地址位。 我对这些位的理解是,FIFO确实存储了地址和奇偶校验位。 我认为您需要做的是:
对于接收FIFO中的每个项目:
由于读取SCIRXBUF会将下一个值加载到RXWAKE中,因此读取RXWAKE需要在读取SCIRXBUF之前完成。