This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8069万M:以太网还是EtherCAT通信?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, DESIGNDRIVE, INSTASPIN-BLDC, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/629887/launchxl-f28069m-ethernet-or-ethercat-communication

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:DRV8305LAUNCHXL-F2.8379万D,, DESIGNDRIVEINSTASPIN-BLDCcontrolSUITE

TI团队,

我们正在使用F2.8069万M Launchpad和DRV8305增压器组件进行双电机控制。

扭矩控制性能给我留下了深刻的印象。

CAN通信是适用于我们应用的瓶颈。

我们想知道您是否计划在不久的将来为该主板添加以太网或EtherCAT通信?

谢谢,祝您一切顺利,

费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix,

    感谢你们的赞扬!  
    我们不打算在此特定主板上添加以太网或EtherCAT。 但是,我们提供了其他选项。 LAUNCHXL-F2.8379万D是最新的LaunchPad,展示我们的高性能Delfino MCU系列。 (www.ti.com/.../LAUNCHXL-F2.8379万D)

    还有一种TI设计,它使用带ET1100 EtherCAT器件的LAUNCHXL-F2.8379万D,并提供完整的软件和设计文件供下载。 您可以在以下网址找到: www.ti.com/.../TIDM-DELFINO-ETHERCAT

    您在LAUNCXL-F2.8069万M和DRV8305上运行的所有代码都与LAUNCXL-F2.8379万D完全兼容,只需极少的移植。

    满意的编码!
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    我与Felix合作,我们有一个简短的问题:
    我们一直在Piccolos上使用instaSPIN-FOC,从一个旧的帖子(e2e.ti.com/.../23.8908万,请参见ChrisClearman的答案)看来,Delfino上仅支持instaSPIN-BLMC,您可以确认这一点吗?

    我们正在计划准备一个评估板来尝试一下,但是如果你有一个现成的答案,这将非常有帮助,并为我们节省一些时间:)。

    最佳,
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    InstaSPIN-FOC和InstaSPIN-MOTION仅在片上ROM中具有电机控制库的特定Piccolo类产品上受支持。

    高性能Delfino设备不支持InstaSPIN-FOC和-MOTION。  他们可以运行InstaSPIN-BLDC,但很少有人会运行。 -BLDC简单得多,不需要Delfino类型的性能。 Delfino客户通常是电机控制专家,他们正在使用性能更高的无传感器交流驱动器,伺服驱动器,甚至是多轴系统。  他们使用我们的基线controlSUITE电机控制块作为起点,利用我们的工业驱动器DesignDRIVE解决方案,使用仿真和代码生成工具,或者自己创建所有电机控制IP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Mark。