This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:占空比正在获得不同的wrt死区值。

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/639133/tms320f28035-duty-cycle-is-getting-varied-wrt-deadband-value

部件号:TMS320F2.8035万

您好,

我正在我的项目中使用TMS320F2.8035万。 我在PWM中测试了死区功能,发现占空比在死区值被修改时有所变化。

我尝试了数据表和示例代码中的所有可用配置,但没有得到正确的输出。  

我对通道A应用了死区,但 通道B中的占空比也发生了变化。   

我希望 占空比 为恒定的wrt死区值。  

正在查找有关上述问题的一些信息。

谢谢,顺祝商祺

Diwanker Pandey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diwanker,

    您能否向我们提供有关通道A和B配置的更多信息?

    我已将死区应用到通道A,但在 通道B中占空比也已更改。   [/引述]

    这取决于配置,它们是否设置为免费配对?

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gautam:

    感谢您的快速回复。
    是的,它被设置为免费配对?
    我想知道,在什么基础上,占空比正在以.r.t死区值发生变化。
    使用哪个死区值将更改多少负荷?
    我观察到占空比正被死区值降低。
    他们是否采用了任何公式?

    我还想知道为什么占空比值在下降。


    此致,
    Diwanker Pandey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题现已解决。 感谢您的支持