This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万D:F2.8377万D链接器命令文件在哪里?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/630197/ccs-tms320f28377d-where-is-the-f28377d-linker-command-file

部件号:TMS320F2.8377万D
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我已经在RAM中测试了我的程序,现在我准备转换为闪存。   我正在使用6.2 版的Code Composer Studio

我打开了我的项目的“属性 ”,在“常规”部分中,我正在浏览“链接器命令文件:”,位于D:\ti\css620\ccsv6\css_base\c2000\include。

我看不到F2.8377万D的文件。  我看到 F2.8335万.cmd和 2.8377万S_FLASH_lnk.cmd以及 2837x_FLASH_lnk_CPU1.cmd。

我选择 了2837x_flash_lnk_CPU1.cmd,但当我编译时,我收到了以下错误。

警告#1.0247万-D:创建不带节的输出节"ramfuncs"

警告#1.0247万-D:创建不带节的输出节"TrigRegsFile"

警告#1.0247万-D:创建不带A部分的输出部分“IpcRegsFile”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F2.8377万D的链接器和其他相关资料在C2000Ware中提供了设备支持。

    此致
    Chris