This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-TMDSPLCKIT-V3:CCS问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/629531/ccs-tidm-tmdsplckit-v3-ccs-problem

部件号:TIDM-TMDSPLCKIT-V3

工具/软件:Code Composer Studio

嗨,我买了一台TMDSPLCKIT-V3。

在套件中,我找到了PRIME DDK_PackageV7910。

我无法从CCS 6.2 编译示例(TI_PRIOR_LCC_Example)。

我收到不同的错误。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    请从CCS控制台窗口复制构建日志并附加到此处,以便我帮助您找出您遇到的问题。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ****项目prim_LLC_Example_f2806x的配置版本的纯净构建****

    "C:\\ti\\ccs620\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake "-k clean
    DEL /F “prim_ec_f2806xcfg.h”“prim_ec_f2806xcfg.h?”  "PRIOR_EC_F2806x.cdb" "C:\Texas Instruments:\PRIOR_DDK_PackageV7910\SW\TI_PRIOR_LLC_Examples\TI_PRIOR_LLC_Examples\DSP_C28x\PRE\T\LLC_Example_f2806x\RELED_f280cfg_f280cfg_EC.out "2806 "  "PRE_EC_f2806xcfg_c.c"
    DEL /F "F2806X_GlobalVariableDefs.d""EC_TASK.d" ECA_appemu_SN.d""ECF.d""LLLC_MAIN.d""prim_EC_F2806xcfg_c.d"
    DEL /F "prim_ec_f2806xcfg.d"
    del /F "c:\temp\f2806x\Release\F2806L_LLC_Example_f2806x\Release\F2806x_GlobalVariable6xs.Release\F2806x_F2806x_Defs.obj_f2806x_llc_temp_806x_plex_ex_f:f2806x_lc\example_ed\p\crf2806x_lc\p_crx_crx_f_fjul_fjulfjx_fjx_ed_ed_ed_fctx_ed_ed_fctx_ed_f:2806f2806x_lc\example_ed\p\crf2806x_lc\p_crx_crx_f_fjul_fjulfjx_fjx_ed_ed_ed_fctx_ed_ed_fctx_ed_f:c\crx_edf:2806c\crx_edf:c\crx_edrf:2806c\crx_edrf:</s>2806 2806280628062806
    DEL /F "F2806X_CodeStartBranch.d"
    实际配置文件trovare C:\Texas Instruments:\PRIME_DDK_PackageV7910\SW\TI_PRIMARY_LLC_Examples\TI_PRIMARY_LLC_Examples\DSP_C28x\PRIME\TEST\LLC_Example_project\proj\Release\prime_ec_f2806xcfg.h</s>2806
    固定脚本C:\Texas Instruments:\Prime_DDK_PackageV7910\SW\TI_PRIME_LLC_Examples\TI_PRIME_LLC_Examples\DSP_C28x\PRIME\LLC_Example_project\release_f2806x\PRIME_LLC_Example_f2806x.out</s>2806 2806
    实际配置文件trovare C:\Texas Instruments:\Prime_DDK_PackageV7910\SW\TI_PRIME_LLC_Examples\TI_PRIME_LLC_Examples\DSP_C28x\PRIME\LLC_PROJ\Release\PRIME_EC_F2806xcfg.cmd</s>2806
    固定脚本C:\Texas Instruments:\PRIME_DDK_PackageV7910\SW\TI_PRIME_LLC_Examples\TI_PRIME_LLC_Examples\DSP_C28x\PRIME\TEST\LLC_Example_project\PROJ\Release\F2806X_GlobalVariDefs.d</s>2806
    实际配置文件trovare C:\Texas Instruments:\Prime_DDK_PackageV7910\SW\TI_Prime_LLC_Examples\TI_Prime_LLC_Examples\DSP_C28x\prime \test\LLC_Example_project\proj\Release\prim_EC_f2806xcfg.d
    不正确的trovare c:\temp\f2806x\prim_LLC_example_f2806x\Release\F2806x_CodeBranch.obj</s>2806 2806
    固定脚本C:\Texas Instruments:\PRIME_DDK_PackageV7910\SW\TI_PRIME_LLC_Examples\TI_PRIME_LLC_Examples\DSP_C28x\PRIME\TEST\LLC_Example_project\PROJ\Release\F2806X_CodeStartBranch.d</s>2806
    '完成清洁'
    ''

    ****构建已完成****
    发生生成生成文件错误。
    工作区中不存在引用的项目'BFM'。 项目'prim_LLC_example_f2806x'可能无法按预期生成。
    构建已停止..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它似乎无法找到某些文件。 可以查看下面的链接以及培训,以帮助您解决所看到的参考问题。

    e2e.ti.com/.../17.975万

    processors.wiki.ti.com/.../Include_paths_and_options

    processors.wiki.ti.com/.../Category:CCSv6_Training

    此致
    Chris