This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:将IqRef_A与电源电流消耗相关联

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641032/tms320f28069m-correlating-iqref_a-to-power-supply-current-consumption

部件号:TMS320F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:DRV8305

您好,

我正在使用F2.8069万M Launchpad和BOOSTXL-DRV8305进行电机控制。

我的电机是PMSM; 48V,200W,数据表中的详细信息如下:

由于DRV8305增压器组仅支持高达45V的电压,因此我使用的是42V/5A电源。

我已经按照这些实验在user_J1.h中完成了电机参数识别过程(实验室02a),偏移计算(实验室03a)和惯性识别(实验室05c,实验室12a)并更新了值。

我的价值观如下:

I_A_OFFSET (1.0.06295741亿)

I_B_偏移量(1.0.05285263亿)

I_C_OFFSET (1.0.05504012亿)

偏置值(0.8802801371)

V_B_偏移(0.8761173487)

V_C_OFFSET (0.8745301962)

 

电机参数:

user_motor_type motor_Type_pm

USER_MOTOR_NUM_POLIC_Pairs (5)

USER_MOTOR_RR (空)

用户电机R (0.2.64125049亿)

用户电机LS d (0.0.00289917亿)

用户_电机_负载_ q (0.0.00289917亿)

用户电机额定流量(0.0.59309903亿)

USER_MOTOR_MOICATE_CURRENT (空)

用户电机RESS_EST_CURRENT (3)

USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT (-3)

用户电机最大电流(7.0)

USER_MOTOR_FLUE_EST_FREQ_Hz (20)

用户电机编码器线路(1000)

USER_MOTOR_MAX_SPEED _Krpm (3.0)

用户_系统_惯性(0.04)

用户_系统_摩擦(0.345)

 

我试过实验室04 (扭矩模式)和一些 实验室12x和13x,它们似乎都运行良好(仅在无/小负载下进行健全性检查)

然后我在实验12b中使用速度模式来测试牵引应用中的组合性能(在卷上拉纸和滚动纸张),但没有获得足够的动力。 速度设置为0.03krpm,USER_MOTOR_MAX_CURRENT设置为7.0

我注意到,即使电机停转,IqRef_A显示6.9999 时,电源上的电流消耗也不超过0.6A (42V时)。 在功率低于25W的情况下,我意识到我不应该期望电机产生大量扭矩。 因此,我将USER_MOTOR_MAX_CURRENT更改为更高的值(最多20个),并开始获得良好的扭矩。 当USER_MOTOR_MAX_CURRENT值=20时,在马达满负荷时,IqRef_A达到最大19.999 ,在电源上,电流达到最大4A。

请原谅我对此事缺乏了解,但我想知道IqRef_A值与任何时间点流经绕组的实际RMS电流的对应关系如何? 我假设数据表中的6.4A额定电流是持续 的RMS电流,可以通过绕组而不会损坏 我的电机。 但为什么我当时的电源功耗低于25W? 或者我错过了实验室,现在我的值没有正确缩放?

请予以澄清。

此致,
Saad Tiwana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到包含电机数据表参数的图像未显示在我的帖子中,因此我将手动键入以下内容。

    额定电压(VDC) 48.
    额定功率(W) 200
    额定扭矩(N.m) 0.64
    最大扭矩(N.m) 1.92
    额定转速(rpm) 3000
    最大转速(rpm) 5000
    额定电流(A) 6.4
    最大电流(A) 20.
    扭矩常数(N.m/A) 0.1
    反电动势常量(mV/rpm) 6.6
    惯性(kg*m2 *10-4) 0.21
    电阻(Ω Ω) 0.36
    电感(MH)@25℃0.56
    电机极 10.
    编码器 1000行

    希望这会有所帮助。

    此致,
    Saad Tiwana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    已指派一名TI应用工程师帮助您解决问题。 由于感恩节假期,美国网站目前已关闭,因此回复可能会延迟。

    谢谢,此致,
    Veena