This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:关于ePWM CBC操作

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641749/tms320f2809-about-epwm-cbc-action

部件号:TMS320F2809

您好,

当ePWM TZ作为CBC工作时,如果TZ信号在ePWM计数器(TBCTR)为0时保持活动低电平,则用户指南将显示"如果在TZFLG[CBC]位被清除时逐周期跳闸事件仍然存在,则将再次立即设置。" 这种"立即"的时间是多久? 1个周期? 多少纳秒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们已将您的查询转发给ePWM专家。 由于感恩节假期,美国网站目前已关闭,因此回复可能会延迟

    谢谢,此致,
    Veena