This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:I2CFFTX寄存器TXFFINT位不清楚

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/629626/tms320f28035-i2cfftx-register-txffint-bit-is-not-clear

部件号:TMS320F2.8035万

您好!

开机重置后,我正在初始化I2C设备。 我在这里观察到TXFFINT设置为1。 当我在将数据分配给I2CFFTX寄存器之前和之后进行传输FIFO中断TXFFINTCLR =1时。 但TXFFINT未设置为0。

使TXFFINT =0的任何建议。

请参阅随附的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak您好!

    您是否检查过TXFFST寄存器是否小于TXFFIL寄存器? 如果TXFFST < TXFFIL,将触发中断标志。

    您也可以参考这两篇先前的文章以获得帮助:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/38350</s>3.835万

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/94221</s>9.4221万

    希望这能有所帮助,

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意设置TXFFST4-0 == TXFFIL4-0中断标志。

    但在数据表中,它提到,

    为避免由此造成的任何不利影响,在启用传输FIFO操作后,将一个写入TXFFINTCLR。

    因此,一旦配置了寄存器I2CFFTX或启用了传输FIFO操作,我就会使TXFFINTCLR =1。

    也不会清除TXFFINT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak,

    TXFFST <= TXFFIL时设置TXFFINT标志位。

    现在,当您将I2C FIFO从重置中移出时,TXFFST和TXFFIL都设置为0。 因为它满足上述条件TXFFINT标志位设置。 除非TXFFST > TXFFIL,否则无法清除TXFFINT标志位。 如果要清除此标志,请尝试填充TXFIFO缓冲区(这将使TXFFST > 0),然后尝试清除此标志位。

    此致,
    Manoj