This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:正弦波编程

Guru**** 2551380 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/629747/ccs-tms320f28379d-programming-for-sine-wave

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我想要50Hz的正弦波  

如何为此编写程序  

我 查看了找不到的c2000ware示例

任何人都可以给出一些示例编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以使用信号生成库实现相同的功能。 您可以在此处找到相同的库和用户指南:
    C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_01_00\libraries\DSP\SGEN</s>2000

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gautam
    感谢您的回复
    但我需要对one...please提供一些文档或视频的更多解释
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在以下位置找到详细文档:C:\TI\C2000\C2000Ware_1_00_01_00\libraries\DSP\SGEN\c28\docs</s>2000
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你  

    古塔姆

    实际上,我的问题是这个,我必须得到PWM,就像这个图。

    这意味着50Hz的正弦波和 20kHz的锯齿波。

    最后,我的PWM是20kHz。我能得到这样的例子。

    Image result for unipolar pwm