This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万M:TZDCSEL设置问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/629514/ccs-tms320f28069m-tzdcsel-setting-problem

部件号:TMS320F2.8069万M

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

我尝试使用比较器来限制电流。 比较器工作正常。 当我设置PWM Tzone寄存器时,我发现了一些问题。  

这是我的比较器设置。

 

这是PWM数字比较设置。

我不知道为什么TZDCSEL必须设置不同的值才能在DCAEVT1和DCAEVT2之间获得相同的结果。

 

谢谢!

 

李峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李峰

    看起来它只是使用并行路径(高和低)来适应两个比较器输入,用于EPWxA上的行程监控。

    汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy,

    谢谢。