This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:如何从项目&quot中的FFT分析结果中观看光谱图;具有ADC输入(实时)&quot的F2833x Real FFT;

Guru**** 2527070 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/629579/ccs-tms320f28335-how-to-watch-spectrogram-graph-from-the-fft-analysis-result-in-project-f2833x-real-fft-with-adc-input-real-time

部件号:TMS320F2.8335万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我使用的是5.3 Studio(CCS).0.0.009万
我找到了一个来自controlSUITE的名为“具有ADC输入(实时)的F2833x Real FFT”的示例项目
以下是此项目的示例文件:「C:\ti\controlSUITE\libs\DSP\FPU\V120\Examples_ccsv4\2833x_RFFT_ADC_RT」

我的问题是,如何使用CCS图形工具绘制“FFT振幅频率图”和“FFT相位频率图”?
我是指光谱图X轴表示频率(Hz),Y轴表示振幅或相位(度)。

我能否从表达式中的FFT分析结果中观察特定频率的振幅或相位?
例如,我可以看到频率60Hz振幅为5,相位为30。

请告诉我使用CCS观看光谱图的任何方法,以及如何监控表达式中的特定频率。


感谢您的帮助!

顺祝商祺,陈燕莉