This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2.8069万M:内部的TMS320F2.8069万M闪存是否与闪存F2809兼容?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/629161/compiler-tms320f28069m-does-tms320f28069m-flash-within-is-compatible-with-flash-f2809

部件号:TMS320F2.8069万M
主题中讨论的其他部件: TMS320F2.8069万

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的各位

  主题说明了一切。

 TMS320F2.8069万M具有闪存F2809?

仿真闪存扇区的工具可以使用F2809进行配置,并与TMS320F2.8069万M?

谢谢

Luis Gonçalves ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,我想说:“用闪存扇区模拟EEPROM的工具...... "
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,

    我很难理解你的问题,请你重申。

    TMS320F2.8069万可以调整为与EEPROM配合使用。

    此致,
    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用模拟EEPROM和闪存扇区(F28xxx_eproM)的软件。 但该软件适用于F2801至F2809 FLASHs。 必须使用F2809 (包括扇区H)和F2806x的闪存API设置,否?
    即执行以下定义

    #Define Flash_Erase (a,b) Flash2806x_擦除(a,b)
    #define Flash_Program(a,b,c,d) Flash2806x_Program(a,b,c,d)

    并包含正确的库


    您理解吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,

    我建议从 F2833x_F2823x项目2823项目(支持FPU32)开始。 我从未做过这件事,但您应该能够对其进行调整,以便与F2.8069万M配合使用。

    此致,
    科迪