This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电机警告:通过电机绕组线路上的噪声测量刷式直流器的RPM's

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641479/motorware-measure-the-rpm-s-of-a-brushed-dc-by-the-noise-on-the-motor-winding-lines

部件号:MOTORWARE

您好,C2000团队。

在使用刷式直流电机时,是否可以通过使用ADC测量电机绕组的电源线来测量RPM?

巴西

Anders Lange

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要测量电机电流和电压以计算bemf,然后计算基于bemf的电机转速。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否有任何关于如何执行此操作的示例,应用说明等?

    巴西

    安德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前还没有C代码示例。 可能以前在TI网站上有过应用说明。