This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:F2.8379万D启动板Altium文件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/629717/tms320f28379d-f28379d-launchpad-altium-files

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:LUNCHXL-F2.8379万DC2000WARE

您好,

我想问一下,是否有任何F2.8379万D板(启动板,控制杆)的Altium文件可用? 我正在开始我的设计,我打算在那里使用这个MCU。 我找到了用于launchpad板的Gerber文件,但Altium项目没有运气。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lukasz:

    F2.8379万D controlCARD是在Mentor Pads中设计的。 您只需在电极板布局查看器上查看.pPCB文件。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukasz

    有关controlCARD的Gautam是正确的。 LANCHTXL-F2.8379万D R 1.2 没有可用的设计文件。 如果您将其用作自定义设计的基础,R R 2.0 版本将包括Altium项目。 请将C2000Ware更新到最新版本,您 可以从以下目录中获取设计文件。

    C:\ti\c2000Ware_1_00_02_00\boards\LaunchPads\LaUNCHXL_F28379D\R<xmt-block0>2.8379万 2.0 \设计文件

    此致,
    标记