请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题:controlSUITE中讨论的其他部件我有带坞站的TMDXDOCK2.8377万D控制卡。 我正在查找坞站的示意图。 我找到了一个引用,其中指出它们在controlSUITE中,如果它们在,我将无法访问它们。
我最近升级了controlSUITE,现在无法访问任何控制卡网页,我获得了所有controlCARD硬件文件的以下信息。
无法访问此页面
- 确保网址正确
- 在必应上搜索此网站
- 刷新页面
我尝试用XDS110 JTAG适配器替换XDS100v2 JTAG适配器。 它可以与 TMDXDOCK2.8377万D配合使用,但不能与我的自定义板配合使用。 XDS100v2将与自定义板配合使用。