This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万F:不使用闪存内核的串行闪存编程

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641901/tms320f28027f-serial-flash-programming-without-using-a-flash-kernel

部件号:TMS320F2.8027万F

什么是帮助我完成 TMS320F2.8027万FPTT器件的串行引导加载程序例程的实施而无需使用闪存内核的最佳文档或URL? 我已了解“C2000Tm微控制器的串行闪存编程”(Sprabv4b)文档。 该文档指出,在SCI引导模式下,

"此过程只能将代码加载到RAM中,这就是为什么它被用于加载第4节和第5节中描述的闪存内核。 ROM无法访问受代码安全模块(CSM)保护的RAM。因此,设备需要解锁,或者负载必须是不安全的RAM。" -第4页选择3.2 代码加载

我计划使用hex2000实用程序将.out文件转换为正确格式的bootload格式,以便按字符加载,我只需要有关CSM,解锁设备或加载到不安全的RAM的更多信息。

将使用此功能的应用程序如下所示。

-CCS将用于生成.out文件。

-HEX2000将用于将.out文件转换为正确的引导加载格式。

-生成的.txt文件将被加载到USB闪存驱动器上。

主机控制器将 使TMS320F2.8027万FPTT进入SCI引导模式, 从USB闪存驱动器读取.txt文件,然后在不使用闪存内核的情况下,将程序数据字符逐字符传递给 TMS320F2.8027万FPTT控制器。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们没有任何解释不使用闪存内核的串行闪存编程的活文档(或)示例代码。 以下文档提供了必要的信息,以了解如何进入SCIBOOT模式(在引导ROM中)以及有关CSM的详细信息

    TMS320x2802x Piccolo引导ROM参考指南(修订版 A)-提供有关BootROM中可用的SCI引导模式的详细信息

    TMS320x2802x/TMS320F2802xx Piccolo2802 Piccolo系统控制和中断参考指南(修订版 d)-提供有关CSM的详细信息。

    此致,
    Manoj