This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8075万:OpenCan库

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/629417/tms320f28075-opencan-library

部件号:TMS320F2.8075万

您好,有人知道有一个好的OpenCan库已移植到此处理器吗? 我们正在寻找使用TI提供的现有TI CAN.c驱动程序的OpenCan库。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    虽然我们的CAN模块支持 它,但遗憾的是我们没有为CANopen协议编写任何驱动程序。

    此致,

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    您可能需要查看Simma Software (网站:  http://www.simmasoftware.com/)。  他们有一些支持C2000产品的CAN例程。

    此致,

    约瑟夫