This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8374万S:ADCx输入到VDDA或ADCx输入到VSSA之间是否存在任何钳位二极管或ESD保护二极管

Guru**** 2579085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641843/tms320f28374s-is-there-any-clamping-diode-or-esd-protection-diode-exist-between-adcx-input-to-vdda-or-adcx-input-to-vssa

部件号:TMS320F2.8374万S

大家好,

 ADCx输入至VDDA或ADCx输入至VSSA之间是否有二极管? 如果存在二极管,二极管的用途是什么:用于夹紧二极管或用于ESD二极管? 每个ADCx输入的电流限制是多少?

 期待您的回复,谢谢。

此致

本杰明