请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万D 主题:controlSUITE中讨论的其他部件
您好,
一位客户使用Mathworks嵌入式编码器进行了测试,并生成了用于F2.8377万D的代码。 客户注意到,在IPC Lite驱动程序介于两个内核之间时,始终会为两个内核生成代码。
客户希望Mathworks为Core#2生成代码,而Core#1保留用于自定义代码,但要使Core#2正常工作,需要包括所有必需的IPC Lite代码。
使用中的组件:
TI CCS 6.1 3.
TI controlSUITE 3.4 6.
MathWorks R2017a
用于德州仪器(TI) C2000处理器17.1 版的嵌入式编码器支持包。4.
是否有好的方法,例如让Mathworks仅为Core#1生成框架代码,然后作为进一步自定义的起点?
谢谢!
——Gunter